结果:找到"工控机 ARM RK3399 安卓",相关内容1000条
- 工控一体机和常见的平板电脑有什么区别?
- 工控一体机又名工业控制计算机,是专门为工业控制设计的计算机,已经成为人机互动的典型代表,触摸屏可以做为工控机的输入和显示单元。工控一体机的应用场景正在从传统的工业领域逐渐延伸到医疗、交通、自助终端等其它垂直应用领域。那么,工控电脑一体机与普通的商用平板电脑有什么区别呢?瑞迅科技为您带来知识分享:首先从外观上看,工控一体机背面一般会有box贴附,多出的这个盒子放置了主电路板,提供多种工业/商业接口,像usb、串口等;而平板电脑多是屏机一体,电路板巧妙设计于屏背面,且大小规格无缝贴合,为了便携易操作。其次从功能方面看,工控机多以arm架构(精简指令集,后续会专讲)的cpu为核心展开,它的目的主打...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 工控一体机 嵌入式一体机 工控机 ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2022-10-26 18:13:00
- 安卓工控主板双网口有什么用途?
- 双网口就是一般你能看到的就是两个网卡接口接网线的(网卡芯片一般是集成在主板上),在操作系统里面可以看到的是两块网卡,你可以通过接入不同的线路设置不同的IP以达到服务器多IP访问或者其他效果的功能。这么说,双网口主板对于普通用户来说在普通上网应用来说肯定是没有什么用途,但是如果用户要搭建服务器的话就完全不一样了。我们可以使用其中一个网口连接外网,而另一个网口可以连接交换机或者内网网络。最后,再将两个网卡桥接,就能够搭建一个简单的家用级服务器。现在双赞工控跟大家看看安卓工控主板双网口有什么用途?一、双网口工控主机以前的工控机绝大多数都是趋向于单网口的工控机,但是现今越来越多的工控机需要有更多的功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-07 15:48:00
- 支持HDMI-IN接口的安卓工控主板有哪些?
- 什么是HDMI-IN接口?HDMI-IN接口即高清多媒体接口输入,它是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。目前支持HDMI-IN接口的设备有商显机、电视机、游乐机、投影仪、视频会议、一体机等等。随着各方面的需求,很多设备都具备了HDMI-IN接口。比如,2路以上的HDMI-IN接口录播一体机,支持全双工操作,本地接上鼠标或者触控显示屏、导播台操作本机导播、直播画面等,也可以通过PCIE菜单操作可视化界面。还有,一些安卓平板电脑来说,只需为其加入HDMIin视频输入的硬件功能,就可以将安卓平板和便携屏幕实现完美的融合!现在双赞工控来分享支持HDMI-IN接口的安卓工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-01 15:48:00
- ARM工控主板比X86工控主板好吗?
- 今年芯片货源紧张,x86工控主板价格涨了不少。很多行业原先使用x86工控主板都尝试使用ARM工控主板了。那么ARM工控主板比X86工控主板好吗?现在双赞工控给大家分析一下。一、ARM工控主板ARM工控主板技术的出现给现代工业控制领域带来了一次新的技术革命。嵌入式微控制器组成的系统,其最明显的优势就是可嵌入到任何微型或小型仪器设备中。双赞ARM工控主板多用于工业设备上,具有信息处理能力强、功耗低、运算速度快、灵活性强、安全性和可靠性不错、性价比较高等等特点。有以下的优点:1、ARM工控主板由于使用场合特殊,因此设计接口会根据使用场合做定制或堆砌大量标准接口以适应各种接口。2、ARM工控主板处于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM工控主板 X86工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-27 17:16:00
- 安卓工控主板通信接口有哪些呢?
- 看到双赞安卓主板应用设备网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。这些数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。这些传输的端点,我们可以说是通信接口。通信接口也指的是中央处理器和标准通信子系统之间的接口。那么,安卓工控主板通信接口有哪些呢?现在,双赞工控给大家分享安卓工控主板通信接口有UART,RS232,RS485、RJ45等等,及它们的特点作用。一、UART接口通用异步收发传输器,通常称作UART。UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-25 17:39:00
- 为什么双赞安卓ARM工控主板应用前景那么好?
- 对于研发安防门禁、人脸考勤机、访客机、红外测温仪、寄存柜、机器人、数字标牌、点歌机、门禁机、工业机器人、排队叫号机、广告机、自助售货机、收银机、快递柜、人证核验机、智能大屏冰箱等等产品的朋友们来说,每一个项目的智能实现都是一个非常艰苦的过程,特别是工控主板的选择和代码的调试。ARM有工控特性优势,比如低功耗、高效率、嵌入性能强、可移植实时操作系统等,渐渐成为工控领域主控单元的首选。ARM工控主板是一种工业控制模块,是以ARM架构芯片为主控单元,拥有网络、USB、串口、CAN、音频、视频、LCD、按键、SD卡、RS485等外围的工业控制模块,是当前主流的低功耗、低成本、高性能工业控制单元。为什...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板,工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-07-27 14:22:00
- 安卓工控主板显示接口有哪些呢
- 目前广泛应用的产品有广告机、自助售货机、收银机、快递柜、人证核验机、智能大屏冰箱等等,经常会有一些朋友感觉很困扰着,不同行业的产品的显示接口运用哪些才能符合呢?我们都知道常用的显示接口有:LVDS,EDP,HDMI,MIPI,VGA等等,但是他们应用起来有什么区别呢?双赞工控给大家分享一下!双赞安卓工控主板1、LVDS接口LVDS接口(单又路6位,8位)是一种显示接口,支持分辨率至1920x1080@60Hz,可以LVDS+eDP,HDMI+LVDS搭配支持双屏同显或异显功能。可以应用在广告机,收银机,快递柜等等。2、eDP接口eDP1.3接口(4线,10.8Gbps)是一种显示接口,支持双...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板,工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-06-28 18:14:00
- 推荐\\ARMRK3399平台应用
- 新零售的常用设备,需要具有多种支付系统、库存预警回报系统、恒温冷藏保鲜系统、语音导购系统、视频广告系统、精确的计量系统、设备安全监控和远程管理等系统,客户能够滑动选购屏,浏览选择鲜米种类,选择支付方式进行支付,支付成功后取货口拿袋子套入出米口,并点击出米按钮,接受完毕后将米取出,出货完成,要求出米快,操作要简单,交易要方便,不受时间和地点的限制,为满足以上的客户需求,主控必须要有极佳的计算和图像处理能力,要能够为购买客户提供流畅和高效的购物体验,所以瑞迅的方案采用RockChipARMRK3399,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构,64位CPU,最高主频2.0GHz,不...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM RK3399 安卓 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-07-01 13:40:00
- RK3399工业级主控机--无人零售中的应用
- “无人零售”其主控单元选用MPC-1911,作为设备“控制大脑”,这需要主控大脑在任何严苛恶劣的环境下,都能24小时不间断正常工作,而MPC-1911支持7*24小时不间断工作的特性,保证了通道工作的高可靠性。沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12VDC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399CPU开发的MPC-1911,HDMI、LVDS显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6路Type-AUSB2.0接口;1路Type-C接口,支持ADB调试功能4路RS-232通信;2路RS-485通信)6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-27 10:06:00
- 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
- 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市助力恶劣环境高性能场景应用我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。到201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-15 11:41:00
返回